主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV16292、 TS3A27518E、 TMUX1574
您好!
在数据表中、建议的 VCC 介于 4.75V 至5.25V 之间。但显示的实际范围为 –0.5V 至7V。我可以使用 具有 2.5V 电源的 SN74CBT16233吗?
谢谢、
Abhi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表中、建议的 VCC 介于 4.75V 至5.25V 之间。但显示的实际范围为 –0.5V 至7V。我可以使用 具有 2.5V 电源的 SN74CBT16233吗?
谢谢、
Abhi
您好、Abhishek、
感谢您的参与。
为了澄清这一点、建议运行条件表是器件将按预期运行的电源电压的最小/最大运行条件。 ABS 最大值表主要基于组件物理特性和布局、以帮助客户了解器件暴露在何处会受损。
对于您的用例、我推荐使用我们较新的 TMUX1574器件。 这是一款4通道、2:1器件、即使电路板上有4个通道、为了满足16通道要求、您仍将处于单个 SN74CBT16233使用的区域内。 此器件将满足您的电源和信号电压要求。
即使由于4个芯片的焊接间距而增加50%的面积、总面积也将为~87mm2。
| 器件 | 配置 | 封装 | 数量 | L (mm) | 宽(mm) | 面积(mm2) |
| TMUX1574 | 4通道、2:1 | DYY | 4. | 4.3. | 3.36. | 58. |
| SN74CBT16233 | 16通道、2:1 | DCG | 1 | 14.1. | 8.3. | 117 |
| SN74CBT16233 | 16通道、2:1 | DL | 1 | 18.54. | 10.67 | 198 |
希望这能解决您的问题。 如果没有、请告诉我们如何进一步提供帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh
感谢你的答复。
我将继续 使用 SN74CBT16233。 我在数据表中找不到任何与 PCB 布局相关的信息。 如果有任何有关布局建议的 EVB 文档或应用手册、这将非常有帮助。 请提供文档或链接(如果有)。
谢谢、
Abhi
您好、Abhishek、
请确保 SN74CBT16233使用的是5V 电源轨。
以下是我们推荐用于布局设计的几个优秀应用手册。 您还可以参阅数据表:我们最新开关之一的第11节、了解其他布局指南(TMUX1574)。
https://www.ti.com/lit/an/spraar7h/spraar7h.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf
谢谢、
此致、
Sandesh