This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16209A:CAN 多路复用器件可在不推荐的电源范围内使用

Guru**** 2378940 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233, SN74CBTLV16292, TS3A27518E, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/982585/sn74cbt16209a-can-mux-part-be-used-with-non-recommended-supply-range

器件型号:SN74CBT16233
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV16292TS3A27518ETMUX1574

您好!

在数据表中、建议的 VCC 介于 4.75V 至5.25V 之间。但显示的实际范围为 –0.5V 至7V。我可以使用 具有 2.5V 电源的 SN74CBT16233吗?

谢谢、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过绝对最大额定值时、器件可能会损坏。
    当您超过建议的工作条件时、设备可能无法工作。

    您必须使用额定电压为2.5V 的器件。最大的器件是具有12个通道的 SN74CBTLV16292或具有6个通道的 TS3A27518E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电压为2.5V、处于电源电压范围 VCC (-0.5V 至7V)。 但建议将数据表电压从4.75V 更改为5.25。

    我的信号电压为2.5V。  此外、我还在寻找14位或16位多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBT16233不会使用2.5V 电源运行。

    但您可以将2.5V 信号与5V 电源供电的多路复用器配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的参与。

    为了澄清这一点、建议运行条件表是器件将按预期运行的电源电压的最小/最大运行条件。 ABS 最大值表主要基于组件物理特性和布局、以帮助客户了解器件暴露在何处会受损。  

    对于您的用例、我推荐使用我们较新的 TMUX1574器件。 这是一款4通道、2:1器件、即使电路板上有4个通道、为了满足16通道要求、您仍将处于单个 SN74CBT16233使用的区域内。 此器件将满足您的电源和信号电压要求。

    即使由于4个芯片的焊接间距而增加50%的面积、总面积也将为~87mm2。

    器件 配置 封装 数量 L (mm) 宽(mm) 面积(mm2)
    TMUX1574 4通道、2:1 DYY 4. 4.3. 3.36. 58.
    SN74CBT16233 16通道、2:1 DCG 1 14.1. 8.3. 117
    SN74CBT16233 16通道、2:1 DL 1 18.54. 10.67 198

    希望这能解决您的问题。 如果没有、请告诉我们如何进一步提供帮助。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch、

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sandesh Rawool、

    感谢你的答复。  

    我将继续 使用 SN74CBT16233。 我在数据表中找不到任何与 PCB 布局相关的信息。 如果有任何有关布局建议的 EVB 文档或应用手册、这将非常有帮助。 请提供文档或链接(如果有)。

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    请确保 SN74CBT16233使用的是5V 电源轨。

    以下是我们推荐用于布局设计的几个优秀应用手册。 您还可以参阅数据表:我们最新开关之一的第11节、了解其他布局指南(TMUX1574)。

    https://www.ti.com/lit/an/spraar7h/spraar7h.pdf 

    https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf 

    谢谢、


    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    在本例中、信号电压电平为2.5V  

    我可以在     VCC 电源为5V 时将 SN74CBT16233 IC 用于@2.5V 的信号电压?

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的确认、是的、支持此用例。

    支持的信号电压为0V 至 VCC、因此最好使用 SN74CBT16233来获得2.5V 信号和5V 电源。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh