Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157, SN74CB3T3257, SN74LVC1G3157, SN74CBT3257
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T3257、 SN74LVC1G3157、 SN74CBT3257
大家好、团队、
我们正在考虑 在采样检测器电路中使用 ts5a3157、而不是缺少 有关噪声性能的信息。 根据我们的理解、 内部必须有一个电荷泵 、如果我们使用 VCC=5V、
泵是否在这种情况下工作? 如果发生这种情况、则信号路径的泄漏电流是多少?频率如何?
此致、
James