This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:TMUX1308 VIH 和 VIL 为何不同于现有的4851 8:1多路复用器解决方案? 它不是4851的直接替代产品、尤其是在 VCC=5V 时?

Guru**** 2573335 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/888331/tmux1308-why-is-the-tmux1308-vih-and-vil-different-than-the-existing-4851-8-1-mux-solutions-is-it-not-a-drop-in-replacement-for-the-4851-especially-at-vcc-5v

器件型号:TMUX1308

E2E、  

我正在尝试将现有项目中的8:1多路复用器从旧的4851 8:1多路复用器升级到新的 TMUX1308 8:1多路复用器。  我从采购组件采购团队那里得到反馈、逻辑电平低最大4851与逻辑电平高最小1308之间存在冲突

 

 

4851最大逻辑低电平

1308逻辑高电平最小值

VCC = 3.3V

1.35伏

1.15V

VCC = 6V/5V

1.8V

1.25V

 

这使得 TMUX1308不能直接替代4851、尤其是在 VCC=5V 时。

我们是否有办法减轻这种情况? 还是计划将其作为一项功能?  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TMUX1308-Q1被设计成向后兼容、并使用旧版5V 电源轨来解决现有业务问题、同时也用于解决 MC74HC4851A 无法支持的支持1.8V CMOS 的新系统。  TMUX1308-Q1和 MC74HC4851A 均支持5V TTL 和5V CMOS 逻辑标准的 VIH 和 VIL 阈值。   

    例如,让我们比较两个器件相同的5V 电源下运行时的 VIH min 和 VIL max 规格,看看它们是否符合5V LVTTL 标准。

    让我们首先看 一下 VIH 最小值:

    MC74HC4851A

    1) 1)     MC74HC4851A VIH 最小值为 Vdd x 70%

    2) 2)     如果 Vdd = 5V、则 VIH min = 3.5

    3) 3)     这意味着器件要识别逻辑高电平、MCU 的 VOH 需要>3.5V、这既支持5V-TTL 逻辑中的2.4V VOH 规范、也支持5V CMOS 标准中的4.44V VOH 规范。  

     

    TMUX1308-Q1

    1) 1)     当 Vdd = 5V 时、TMUX1308-Q1 VIH 最小值为1.25V

    2) 2)     这意味着器件要识别逻辑高电平、MCU 的 VOH 需要大于1.23V、这既支持5V-TTL 逻辑中的2.4V VOH 规范、也支持5V CMOS 标准中的4.44V VOH 规范。  

      

    现在,让我们比较两个使用相同5V 电源运行时的 Vil 最大规格。

    MC74HC4851A:

    1) 1)     MC74HC4851A 最大电压为 Vdd x 30%

    2) 2)     如果 Vdd = 5V、则 Vil max = 1.5V

    3) 3)     这意味着器件要识别逻辑低电平、MCU 的电压需要小于1.5V、这既支持5V-TTL 逻辑中的0.4V Vlh 规格、也支持5V CMOS 标准中的0.5V VOH 规格。  

     

    TMUX1308-Q1

    1) 1)     当 Vdd = 5V 时、TMUX1308-Q1 VIL 最大值为0.95V

    2) 2)     这意味着器件要识别逻辑低电平、MCU 的电压需要小于0.95V、这既支持5V-TTL 逻辑中的0.4V Vlh 规格、也支持5V CMOS 标准中的0.5V VOH 规格。  

     

    如需更多信息、请参阅此技术手册 《使用1.8V 逻辑多路复用器和开关简化设计》 以及 有关 VIH 和 VIL 规格的高精度实验室视频

     

    从4851数据表:

    来自 TMUX1308-Q1 数据表:

    请告诉我、这是否有助于您了解  如何 将 TMUX1308用作 4851的直接替代产品。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 我看到的挑战不在标准中、更重要 的是、如果有时在标准之外做一些事情、会发生什么情况。

     

    我的问题是关于 MC74HC4851A 的 VIL、max 和 TMUX1308的 VIH、min 的重叠。

     

    当 Vcc = 5V 时:

    TMUX1308的 VIH 为、MIN = 1.25V

    MC74HC4851A 的 VIL、max = 1.5V

     

    在具有 MC74HC4851A 的应用中、逻辑电平(例如1.3V)将导致低电平信号。

    在 TMUX1308的同一应用中、逻辑电平(例如1.3V)将导致高电平信号。

     

     在我的系统中、可能有一个用例、其中它们在 Vil、max = 1.35V 时接收信号、并且需要将多路复用器设置为低电平。

    即使是5V CMOS 最大值 VIL、max= 1.5V、TMUX1308-Q1也会错误地将信号解释为高电平、对吧?

     

    这对您来说有道理吗? 是否有办法解决这个问题?

     

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    在理想的数字通信设计中、您将在电源轨上设置逻辑高电压、在接地基准上设置逻辑低电压。  在许多使用逆变器缓冲器进行数字控制的逻辑器件中、不将电压设置为 Vcc 或接地会使系统面临击穿电流的风险、这会导致您的 ICC 有时高达1000倍。  这种基于不良非标准设计的过多电流消耗会导致可靠性问题、因为器件在其整个生命周期内持续消耗1000倍以上的电流。  我不会指望系统设计人员。  如需更多信息 、请参阅本应用报告、以防止模拟开关产生过大的电流消耗。

     

    什么是应用 Hella 会将其 VIL 设置为1.3V? 对于以下问题:

    即使是5V CMOS 最大值 VIL、max= 1.5V、TMUX1308-Q1也会错误地将信号解释为高电平、对吧?

    5V CMOS 电压为0.5V。 这意味着 MCU 将驱动0.5V 的输出电压以实现逻辑低电平。  TMUX1308在解读 MCU 的0.5V 输出电压时不会有问题、因为 VIL 最大值为0.95。  另一种方法是查看 TMUX1308 Vil max 的 VOH 是否为0.5V、具有100%裕量保护频带。  如果您的驱动器极差、VOH =0.5V 的+/-50%容差、则只能达到0.75V、TMUX1308仍支持该电压

    请告诉我这是否有助于解决您所解释的问题。

    谢谢

    Saminah