This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV028ATLD

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/955581/ds90lv028atld

主题中讨论的其他器件:DS90LV028A

我们使用的是 DS90LV028ATLD/NOPB 器件、输出电平显示的是5V、而不是数据表中提到的3V、任何帮助或建议均请提供。

另一个问题是、我们有5个 Brds、其中一些在 Rout1和 Rou2处显示输出、一些仅在 Rout1、另一些仅在 Rout2处显示输出。

我们测试了2块板、第一块板显示 Out1和 Out2上的输出、第二块板仅显示 Out1

OUT1和 OUT2上的 OUT:5和8之间:5和7之间为3.307V:5和6之间为1.53V (OUT1):1.53V (OUT2)

-仅在 OUT1上输出:5和8之间:5和7之间为3.306V:5和6之间为1.63V (OUT1):2.88V (OUT2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以共享波形吗? LVDS 输入上的信号是否有效? 输出端连接了什么负载? 此外、您能否共享原理图?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在今天晚些时候分享这一波。

    关于 LVDS 信号、是的、我们在输入上有这些信号、附件是设计的屏幕截图、如果您需要更多详细信息、请告诉我、我们可以与 Skype 联系、这将更好、更容易。

    谢谢、

    Joseph e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-04_2D00_-Divider.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    对于波形、请在器件引脚处测量它们。  

    对于您的设计、您能否使用0欧姆电阻器替换交流耦合电容器? 我认为这里不需要交流耦合。  

    此外、如果您不为器件提供输入、输出是否仍为5V 或为3V?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复、我将尝试进行测试并发送结果、同时我还收到了昨天的更多测量结果、请查看下面的内容并随附。  

    U2输出(U3输入):9.76MHz、500mV 峰峰值和360mV 稳态电平

     所有 U3输入显示相同的波形(频率和振幅)。

    e2e.ti.com/.../Clock_5F00_Test.pptxU3输出:

    • ROUT2 (VND_IO_E): 9.76MHz、4.6V 峰间值和3.3V 稳态电平(由于振荡)。
    • ROut1 (REFCLK): 9.76MHz、4.7V 峰间电压和3.4V 稳态电平(由于振荡)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是更多数据;

    电容存在:
    -带时钟:Rout1和2:1.64V
    -无时钟:Rout1和2:0.87V

    电容替换为0欧姆电阻器:
    -带时钟:Rout1和2:1.75V
    -无时钟:Rout1和2:0.44

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    看起来、只是输出上的过冲/下冲、它导致它达到4.6V 和4.7V。 如果没有它、输出看起来大约为3.3V 电平。

    过冲/下冲是由由于阻抗不匹配导致的反射引起的。 您可以添加一个小型串联阻尼电阻器来减小它。 此外、如果在输入端使用交流耦合电容、则需要确保 DS90LV028A 输入端 LVDS 信号的共模处于数据表规格范围内(GND 至2.4V;典型值1.2V)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简单来说,您是指芯片输入或输出上的反射导致过冲/下冲?

    谢谢、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是输入端的信号电平

    我们是否可以使用 Skype 或团队进行快速呼叫... ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    这两者都可以。 您的输入看起来也具有反射、这可能会传递到输出。  

    确保我们可以进行快速呼叫。 我在这里向您发送了一个朋友请求。 请接受、我们可以讨论何时设置通话。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢,我还想确保我们是否应该为输出具有受控阻抗?

    我们如何通过添加阻尼电阻器来解决它、我们如何选择最佳值?

    关于这一呼吁,我目前在贝鲁特-黎巴嫩,因此你可以为我们双方决定更好的时间。

    谢谢、

    Joseph