This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501E

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/761865/ts3l501e-ts3l501e

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS5MP645

大家好、

在我们的其中一个设计中、我们使用多路复 用器 TS3L501E、因为我们观察到多路复用器100Mbps 运行正常。

在1000Mbps 以太网运行期间、我们观察 到数据包丢失。 我们将检查发现散热垫连接问题的光线(请参阅图像)。

请提供散热垫和过孔(填充有"辞职")建议。

请提供有关 1000 Mbps 性能问题的根本原因的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasath、

    有关 PCB 布局的建议、请参阅数据表底部的布局焊盘图案和此应用手册。

    您使用哪些数据速率通过交换机?  
    您是否有开关输入和输出的示波器截图?  
    对电路板进行回流焊是否解决了此问题?
    更换 IC 是否可以解决此问题?  
    在生产中、有多少电路板会丢失数据包?  
    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速响应。

    您使用哪些数据速率通过交换机?  

    1000Mbps 以太网信号、  

    您是否有开关输入和输出的示波器截图?

    我们将探测并共享示波器图像。

    更换 IC 是否可以解决此问题?

    在再次进行回流焊之后、我们发现了相同的丢包问题。

    在生产中、有多少电路板会丢失数据包?  

    所有10个收到的板都有相同的问题。 我们在同一电路板中有8个 IC。  

    此致、

    Prasath.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认,此接地联系人(较少)将影响 IC 的性能(即1000Mbps 以太网数据包丢弃)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasath、

    我的理解是、如果您通过了1000BASE-T 以太网信号标准、 则每4个通道仅通过250Mbps 的传输速率。   

    如果您实际 通过每通道1000Mbs 的传输速率、则需要一个支持>1.5GHz 的信号开关、TS3L501E 带宽限制会使您的系统处于边缘状态。  每通道的100Mbps 数据速率仅需要 具有150MHz 带宽的开关。  

    TS5MP645可选择1.5GHz 开关。  

    任何电气系统都需要良好的接地连接、以实现最佳性能。  但是、我不知道这是否是您目前问题的根本原因。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasath、

    您是否有关于调试的任何更新或更多信息? 您是否需要我的其他帮助?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasath、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开该主题、也可以发布新主题。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的支持。  

    根据我们设计中的 VCT 电压变化(1.8V)、1.8V 100 Base-T/1000 Base-T 正常工作。

    但10Base-T 无法工作(1.8V 和3.3V VCT)、即使链路也无法建立。

     

    通过多路复用器(TS3L501E)时、10BaseT 正常工作。 我们观察到峰间差分为5.6V (PFA)

    在数据表中提到 VIO 高达 VCC (3.3V)。 在 Ron 频谱最大值高达3.3V 的情况下、请提供高达5.6V 的 Ron。

    请阐明多路复用器 TS3L501E 可支持10Base-T 如果您已经使用 TS3L501E 多路复用器测试了10Base-T、请分享测试结果。

    如果有、请分享应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasath、
    您的输入电压电平是多少? 在该图中、您看起来是在输入端施加负电压。
    您是否有输入电压与输出电压的关系图?

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasath、

    我们一段时间没有收到您的消息、因此我将关闭此主题。 如果您需要其他支持、您可以在此处回复以重新打开它或创建新线程。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    你好。 感谢您的更新。

    根据以太网规范1000、我使用了 VCT 为3.3V 基准 t-摆幅为+2V、因此以太网 IO 电平变为 IO 引脚中的(3.3+1 V=4.3V)。 但 IC VCC 为3.3V。

    请确认 TS3L501E 将以全三速(10、100和1000 Mbps)运行、不会对 VCT 3.3V 和 IO MAX (3.3+1.25= 4.55)产生任何问题(考虑10 base-T)。

    IO 引脚的搭接电压电平是多少?

    根据数据表,IO 的绝对最大额定值为7V。 VCC 为3.3V

    请提供高达7V 的 IO 的 Ron 电阻。

    在 TI 中,具有高于 IO 电平的 IC 特性是否为 VCC (3.6V)。

    谢谢

    Prasath.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasath、

    TS3L501E 器 件建议的 I/O 电压范围为0V 至 Vdd、在您的应用中最高可达3.3V。

    我不确定 I/O 引脚上的钳位电压、但通常比我在其他开关上看到的 Vdd 高0.5V 左右。

    对于高于建议工作条件的 I/O 电压、我无法提供 Ron。  绝对最大值仅为应力额定值、这并不意味着器件在这些条件下以及在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。

     

    如果您需要支持5V 信号、可以尝试 查看 TS5MP645。  

    谢谢、

    Adam