Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP645
大家好、
在我们的其中一个设计中、我们使用多路复 用器 TS3L501E、因为我们观察到多路复用器100Mbps 运行正常。
在1000Mbps 以太网运行期间、我们观察 到数据包丢失。 我们将检查发现散热垫连接问题的光线(请参阅图像)。
请提供散热垫和过孔(填充有"辞职")建议。
请提供有关 1000 Mbps 性能问题的根本原因的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5MP645
大家好、
在我们的其中一个设计中、我们使用多路复 用器 TS3L501E、因为我们观察到多路复用器100Mbps 运行正常。
在1000Mbps 以太网运行期间、我们观察 到数据包丢失。 我们将检查发现散热垫连接问题的光线(请参阅图像)。
请提供散热垫和过孔(填充有"辞职")建议。
请提供有关 1000 Mbps 性能问题的根本原因的建议。
尊敬的 Adam:
感谢您的快速响应。
您使用哪些数据速率通过交换机?
1000Mbps 以太网信号、
您是否有开关输入和输出的示波器截图?
我们将探测并共享示波器图像。
更换 IC 是否可以解决此问题?
在再次进行回流焊之后、我们发现了相同的丢包问题。
在生产中、有多少电路板会丢失数据包?
所有10个收到的板都有相同的问题。 我们在同一电路板中有8个 IC。
此致、
Prasath.S
Prasath、
我的理解是、如果您通过了1000BASE-T 以太网信号标准、 则每4个通道仅通过250Mbps 的传输速率。
如果您实际 通过每通道1000Mbs 的传输速率、则需要一个支持>1.5GHz 的信号开关、TS3L501E 带宽限制会使您的系统处于边缘状态。 每通道的100Mbps 数据速率仅需要 具有150MHz 带宽的开关。
TS5MP645可选择1.5GHz 开关。
任何电气系统都需要良好的接地连接、以实现最佳性能。 但是、我不知道这是否是您目前问题的根本原因。
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
感谢您的支持。
根据我们设计中的 VCT 电压变化(1.8V)、1.8V 100 Base-T/1000 Base-T 正常工作。
但10Base-T 无法工作(1.8V 和3.3V VCT)、即使链路也无法建立。
通过多路复用器(TS3L501E)时、10BaseT 正常工作。 我们观察到峰间差分为5.6V (PFA)
在数据表中提到 VIO 高达 VCC (3.3V)。 在 Ron 频谱最大值高达3.3V 的情况下、请提供高达5.6V 的 Ron。
请阐明多路复用器 TS3L501E 可支持10Base-T 如果您已经使用 TS3L501E 多路复用器测试了10Base-T、请分享测试结果。
如果有、请分享应用手册。
尊敬的 Adam:
你好。 感谢您的更新。
根据以太网规范1000、我使用了 VCT 为3.3V 基准 t-摆幅为+2V、因此以太网 IO 电平变为 IO 引脚中的(3.3+1 V=4.3V)。 但 IC VCC 为3.3V。
请确认 TS3L501E 将以全三速(10、100和1000 Mbps)运行、不会对 VCT 3.3V 和 IO MAX (3.3+1.25= 4.55)产生任何问题(考虑10 base-T)。
IO 引脚的搭接电压电平是多少?
根据数据表,IO 的绝对最大额定值为7V。 VCC 为3.3V
请提供高达7V 的 IO 的 Ron 电阻。
在 TI 中,具有高于 IO 电平的 IC 特性是否为 VCC (3.6V)。
谢谢
Prasath.S