请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS12A12511 主题中讨论的其他器件: TPS2120
您好!
我需要一个开关用于电路板设计、以便在 USB 和电池之间切换、
-此电路板可由 USB (5V)或电池(7.4V)供电
-当连接 USB 进行编程时,我需要通过电路断开电池连接(而不是物理连接)。
-当 USB 断开连接时、电路板需要切换至电池。
TS12A12511是否是用作此应用开关的理想选择? 如果不合适、您可以推荐其他器件吗?
谢谢你