This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:在 USB 和电池电源之间切换?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/766875/ts12a12511-switch-between-usb-and-battery-source

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: TPS2120

您好!

我需要一个开关用于电路板设计、以便在 USB 和电池之间切换、  

-此电路板可由 USB (5V)或电池(7.4V)供电

-当连接 USB 进行编程时,我需要通过电路断开电池连接(而不是物理连接)。

-当 USB 断开连接时、电路板需要切换至电池。

TS12A12511是否是用作此应用开关的理想选择? 如果不合适、您可以推荐其他器件吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、

    TS12A12511器件是唯一一款支持采用单通道2:1配置的7.4V 电池的信号开关。  然而、由于这是一个低功耗信号开关、它只能处理50mA 的电流。

    如果您需要在应用中支持更大的电流、我会查看 TPS2120等电源开关。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的支持、我现在可以取消 TS12A、我正在查看 TPS2120、如果有任何其他问题、我将返回论坛。