This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX507:EN 电压为高电平或低电平

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/789127/mux507-en-voltage-as-high-or-low

器件型号:MUX507

VDD (引脚1) =+24V 直流且 VSS (引脚27) = 0V 时、EN 输入高电压是多少?  EN 输入端的5V 电压是否被视为高电平或低电平?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    请参阅 MUX507数据表中的以下片段。 要被视为逻辑高电平、最小电压为2V、而要被视为逻辑低电平、最大电压为0.8V。  

    此外、使能引脚的建议工作电压范围在 VSS 和 Vdd 电压范围内。

    您的应用场景是什么?

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了4:1多路复用器、在 产生磁性问题之前效果非常好、 iTunes 错误0xe80000a 帮助我解决了这种干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到了规范中的逻辑输入电压、并且在 VDD @ 24V 和 VSS @ 0V 的情况下将逻辑高电平设置为5V。  我只是想确保 MUX507似乎已被禁用... 然后我发现设计中的 An 误差;接地引脚未连接至0V。  它现在可以工作了。  谢谢。

    应用仅用于开关逻辑信号。