Other Parts Discussed in Thread: MUX507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX507 VDD (引脚1) =+24V 直流且 VSS (引脚27) = 0V 时、EN 输入高电压是多少? EN 输入端的5V 电压是否被视为高电平或低电平? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用了4:1多路复用器、在 产生磁性问题之前效果非常好、 iTunes 错误0xe80000a 帮助我解决了这种干扰。