This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:控制逻辑引脚 OE 的正确操作是什么? 数据表错误?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, SN74CBTLV3125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/821800/sn74cbtlv3126-what-is-the-correct-operation-of-the-control-logic-pin-oe-datasheet-mistake

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3125

大家好、

数据表8.1概览中是否描述了以下错误?

'当输出使能(OE)输入为高电平时、FET 多路复用器和多路信号分离器被禁用。'

我 知道、当它为低电平时、它将被禁用。
此致、
Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    对于 SN74CBTLV3126、请使用8.4.1中的真值表、该表规定 OE 输入为逻辑高电平时、器件将一条低阻抗路径从 A 连接到 B

    SN74CBTLV3125将是具有相反的真值表的同一器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quote-San、您好!

    感谢您的回答。

    我还有一件事要知道。

    8.1概览指出、有必要在 Vcc 上拉 OEpin。

    另一方面、在9.2.1.2详细设计过程中、建议使用 Vcc 上拉 OE 或使用 GND 下拉 OE。

    需要在 SB 电源接通时关闭开关。

    我担心开关将在8.1中打开。

    我应该如何处理 OEpin?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    您可以根据默认的开关状态上拉或下拉 OE 引脚。  其目的是防止该引脚悬空并将器件置于未知状态 、从而导致过多的电流消耗。

    谢谢、

    Adam