Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TS3A4751
主题中讨论的其他器件:TMUX1111、
你(们)好
我的客户希望在电池供电应用中使用 TS3A475/TMUX1111、Vbat=3.4V 至4.4V。 VIO=1.8V
从应用手册中,我们可以看到 I/O 电压是否低于 Vbat,电源电流是否增加。
需要您的帮助来检查这两个器件是否与应用手册所述的行为相同。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TS3A4751
你(们)好
我的客户希望在电池供电应用中使用 TS3A475/TMUX1111、Vbat=3.4V 至4.4V。 VIO=1.8V
从应用手册中,我们可以看到 I/O 电压是否低于 Vbat,电源电流是否增加。
需要您的帮助来检查这两个器件是否与应用手册所述的行为相同。 谢谢!
你(们)好, Dakotah
对于 TS3A4751 ,我们可以将输入电压设置为3.3V 输入。 VI/O 表示 IN1至 IN4等逻辑输入。
对于 TMUX1111 ,我们可以将输入电压设置为电池。 VI/O 表示 SEL1至 SEL4等逻辑输入
在这种情况下、需要您的帮助来检查功耗是否增加。 谢谢!