This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:电源电流随 IO 电压增加?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/818541/tmux1111-supply-current-increase-with-io-voltage

器件型号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件:TMUX1111

你(们)好  

 我的客户希望在电池供电应用中使用 TS3A475/TMUX1111、Vbat=3.4V 至4.4V。 VIO=1.8V

从应用手册中,我们可以看到 I/O 电压是否低于 Vbat,电源电流是否增加。

需要您的帮助来检查这两个器件是否与应用手册所述的行为相同。 谢谢!

http://www.ti.com/lit/an/scda011/scda011.pdf

http://www.ti.com/lit/an/scda011/scda011.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisen:

    TS3A4751在电源引脚上的建议最大电压为3.6V、如果 Vbat 可高达4.4V、则不应使用。

    TMUX1111可处理您的帖子中提到的电源电压。

    只需验证-当您说 VIO=1.8V 时、您是指逻辑控制输入(SELx)上的电压吗? 或者您是否在谈论 TMUX1111 (S 和 D 引脚)输入/输出路径上的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 

     对于 TS3A4751 ,我们可以将输入电压设置为3.3V 输入。 VI/O 表示 IN1至 IN4等逻辑输入。
    对于 TMUX1111 ,我们可以将输入电压设置为电池。 VI/O 表示 SEL1至 SEL4等逻辑输入

    在这种情况下、需要您的帮助来检查功耗是否增加。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisen:

    是的、如果在逻辑引脚上使用1.8V 逻辑、电流消耗将增加。

    这是 TMUX1111数据表中的一个图像、其中显示了电源电流与逻辑电压的关系。

    对于3.3V 电源和1.8V 逻辑信号-电流将增加至~220uA。

    系统中的电源电流预算是多少? 220uA 是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah  

    如果客户可以使用3.3V VDD 电压、则需要您的帮助以检查 IN1至 IN4引脚是否为1.8V、VDD 电压是否为3.3V、器件 TS3A4751电源电流是否也增大?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我今天在实验室中测试了一些器件、如果 VDD=3.3V 并且 IN1至 IN4为1.8V、TS3A4751电流会增加。

    在这种情况下、电流增加到2.5mA、其中 TMUX1111电流增加到220uA。