This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
我们的客户现在正在评估 TS3A5223。
在如图所示的客户电路中、为 Vcc 提供1.8V 电压、并在 Vcc = 1.8V 时将3.3V 产生的电压施加到 COM1
当 SEL1为"H"时、1号处的电压在1.65V 时符合预期。
当 SEL 1为"L"时、NO1处的电压应为0V、但约为1.15V
开关似乎没有关闭和泄漏。
在数据表中、输入端子 NOx 和 COMx 的上限电压不受 Vcc 限制。
但是、我认为这些输入电压没有比 Vcc 更高的容差。
我的理解是错误的吗?
此致、
M. Tachibana
Tachibana、
您在 TS3A5223器件中发现了数据表错误。 该系列具有从 COM 到 Vcc 的保护二极管。 如果您在1.8V 的电压下运行 Vcc 并为 COM 引脚提供3.3V 电压、我们将会导通保护二极管、这时您的电流会从 COM 泄漏到 Vcc。 我将订购其中的一些器件、以便对其进行测试、以确认我们的怀疑并更正数据表。
您希望在您的应用中使用此开关执行什么操作? 也许我们可以帮助您找到电压电平转换器等替代器件?
谢谢、
Adam