主题中讨论的其他器件: TS3A24159
您好、支持团队、
我们的客户现在正在评估 TS3A5223。
在如图所示的客户电路中、为 Vcc 提供1.8V 电压、并在 Vcc = 1.8V 时将3.3V 产生的电压施加到 COM1
当 SEL1为"H"时、1号处的电压在1.65V 时符合预期。
当 SEL 1为"L"时、NO1处的电压应为0V、但约为1.15V
开关似乎没有关闭和泄漏。
在数据表中、输入端子 NOx 和 COMx 的上限电压不受 Vcc 限制。
但是、我认为这些输入电压没有比 Vcc 更高的容差。
我的理解是错误的吗?
此致、
M. Tachibana