This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:先断后合延迟太长、客户无法接受

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/663681/mux508-the-break-before-make-delay-is-too-long-to-be-accepted-by-customer

器件型号:MUX508

BU 专家、您好!

我的客户正在使用 MUX508。  

他们发现了先断后合延迟问题。

下面是 SCH。 VDD=15V、S3=15V、S4=0.76V。

当 S3切换至 S4 (A0从0到1)时、输出(S8)将首先下降至0.6V、然后上升至1V、最后返回目标0.76V 的延迟将为~120us。 您可以参考所附的波形(CH1:输出 S8、CH2:A0)。

当输入 S3电压较低时、延迟可能会更短。  

当输入接近 VDD 时、我找不到先断后合延迟数据。

客户不能接受如此长的延迟。

您能告诉我原因、以及可以采取哪些措施来改进它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengxing:

    根据您捕获的波形、这是一个稳定时间问题。

    如果您可以绘制电路并让我们知道您的客户是如何生成0.76V 的、那将非常有用。 我假设0.76V 不是来自理想电压源。 0.76V 似乎来自具有高电阻的电压源。

    同样、出于同样的原因、如果您可以绘制输出侧电路、即连接到引脚8的电路、我会更清楚。 我想了解连接到该引脚的电容大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    感谢您的回复。 中国新年快乐!

    请检查以下电路。

    1) 1) CH_IN1、CH_IN2、CH_IN3、CH_IN4电路是相同的。 因此、电压源电阻不是问题。

    2) 2) PIN8通过电阻器 R295和 R979连接到 ADC 的输入端。 那里没有电容器。

    2.客户做了一个试验。 在不同电路板之间交换 IC 时、对于某些 IC、它将在不同电路板上显示相同的稳定时间。

    对于上述两种情况、似乎与外部电路无关、而是 IC 本身。

    您能帮您分析并提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengxing:

    共享此原理图。 我非常了解信号流。

    您已经共享了 A0和 D 的范围。您是否会完全捕获 A0、D、S3和 S4? 我希望看到 MAX44248的稳定效应、因为该运算放大器将确定 D 稳定至0.76V 的速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhengxing、

    我们一段时间内没有看到您的回复。 您是否已解决此问题? 我们将关闭此问题、但您可以回复重新打开问题。

    谢谢、
    Adam