Other Parts Discussed in Thread: MUX508
BU 专家、您好!
我的客户正在使用 MUX508。
他们发现了先断后合延迟问题。
下面是 SCH。 VDD=15V、S3=15V、S4=0.76V。
当 S3切换至 S4 (A0从0到1)时、输出(S8)将首先下降至0.6V、然后上升至1V、最后返回目标0.76V 的延迟将为~120us。 您可以参考所附的波形(CH1:输出 S8、CH2:A0)。
当输入 S3电压较低时、延迟可能会更短。
当输入接近 VDD 时、我找不到先断后合延迟数据。
客户不能接受如此长的延迟。
您能告诉我原因、以及可以采取哪些措施来改进它吗?