This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16210-Q1:输出信号电平过低(电压转换)

Guru**** 2379970 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/609737/sn74cb3t16210-q1-too-low-output-signal-level-voltage-translation

器件型号:SN74CB3T16210-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV16210

E2E、

 

问题

在下面的问题描述中、您是否在推理中看到任何错误?

是否知道输出上的高电平信号为什么仅为2.0V?

 

设计参数

我使用它来关闭从 CPU 到外设的各种逻辑信号。 使用以下操作模式:

  • VCC = 3.3V (在引脚15上)

  • 输入 A 上的信号电平= 3.3V CMOS (来自 CPU)

  • 输出 B 上所需的信号电平> 2.9V CMOS (外设、也是3.3V CMOS 逻辑)

  • 相关的 OE 信号引脚47设置为 GND

 

预期功能

在正常操作中、开关应永久导通。 只有当3.3V 电源被关闭时、信号才应该从 CPU 上断开。 这样做是为了防止电流流入关断外设。

 

问题

输入通过引脚23 (IO 2A9)上的3.3V 静态信号进行馈送。 引脚26 (2B9)上的相应输出提供2.0V 的静态信号。

如果将输入更改为低电平、则总线开关的输出也将变为低电平。 功能正常、但高电平过低(2.0V 而不是3.3V)。

 

输出端在引脚26上有一个10k 的下拉电阻器。 移除此电阻器可在引脚26 (2B9)上提供3.0V 信号电平。 如果没有电阻器、则输出仅连接到外设的 CMOS 输入。

当信号为高电平时、开关看起来具有很高的阻抗。 根据数据表、内部电阻应小于11.5欧姆。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您在 E2E 上发帖、我有一些想法和其他链接可帮助您了解为什么该输出电压不是您所期望的。

    CB3T 系列开关是电平转换的 NMOS 总线开关。 这些器件非常适合将5V TTLL 向下转换为3.3V LVTTL 信号。  以下链接是 TI 的应用手册之一、其中介绍了 CB3T 系列以及如何实现转换。  

    这是第11页上应用手册的快照。

    在您的情况下、Vcc 为3.3V。 在 NMOS 的 VT +二极管压降的情况下、实际输出电压可通过 VO= VG-VT 找到。  

    这些器件可进行反向转换、但需要一个上拉电阻器、如以下 E2E 博文中所述:

    如果此解决方案不适合您的系统需求、我们还有其他器件可实现20位总线开关的类似概念。 我已链接我们的参数表、当在具有20个通道的1:1器件上分类时、可以得到11个器件。 下面 是预排序表的链接。

    我很快就看到了 SN74CBTLV16210器件、该器件与您的原始器件非常相似、但用作传输门开关。 请查看此器件、了解它是否更适合您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在这里发帖、感谢 Adam 的详细回答 Dakotah!
    很遗憾、我无法验证答案。 因为我不是原始线程创建者。