Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L501E 尊敬的 Sirs:
我的客户询问了 TS3L501E 的 PD 引脚。
在以下情况下、如果 PD 端子设置为高电平、是否存在问题?
1.VDD=0V、0V(Vin=8 Ω、也就是说、处于仅向 PD 引脚施加高电压的状态。) 2.VDD=0V、Vin>0V 我们已确认数据表第6页的 Ioff 规格中规定了这一条件。 我还确认了 E2E 的以下内容。 此处"Vin = 0至3.6V"是拼写错误。Vin = 3.6V 是否正确?
请告诉我上述内容。 此致、 Y. Hasebe