This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501E 的 PD 引脚

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/706280/ts3l501e-pd-pin-of-ts3l501e

器件型号:TS3L501E

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TS3L501E 的 PD 引脚。

在以下情况下、如果 PD 端子设置为高电平、是否存在问题?

1.VDD=0V、0V(Vin=8 Ω、也就是说、处于仅向 PD 引脚施加高电压的状态。)
2.VDD=0V、Vin>0V
我们已确认数据表第6页的 Ioff 规格中规定了这一条件。
我还确认了 E2E 的以下内容。
此处"Vin = 0至3.6V"是拼写错误。Vin = 3.6V 是否正确?
请告诉我上述内容。
此致、
Y. Hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshiki-San、

    TS3L501E 可在数字控制逻辑引脚 PD 和 SEL 上支持高达5.5V 的电压。  即使 VDD=0V 且 Vin >0V、这也将保持为真。    

    有一个规格在 Vdd=0V 和 Vin =0V 至3.6V 时测量泄漏  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我了解到 Ioff 的条件(VDD = 0V、VIN = 0至3.6V)是正确的、电压支持5.5V 最大值。

    然后我还有一个问题。

    μA Ioff 超过±1 μ s、器件可能会出现什么症状?

    请告诉我上述问题。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki、

    Ioff 规格不能超过+/- 1uA、除非对 I/O 引脚施加的电压越来越大、超出建议的工作条件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释。

    此致、

    哈塞伯