Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1072, SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1072、 SN74CB3Q3257
大家好、
只是想快速验证客户,如果我们的 VCC 为3.0V,其中一个输入电压为3.3V,器件是否会将信号钳位到3.0V?
谢谢、祝您一切顺利、
Jerry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1072, SN74CB3Q3257
大家好、
只是想快速验证客户,如果我们的 VCC 为3.0V,其中一个输入电压为3.3V,器件是否会将信号钳位到3.0V?
谢谢、祝您一切顺利、
Jerry
尊敬的 Adam:
感谢并感谢这里的澄清。 那么、在这种情况下 、TMUX1072等器件是否 可以正常工作? 我看到它没有指定在建议的运行条件下以 VCC 运行。 如果是、您是否知道具有更高通道数的任何通道?
感谢您的帮助!
最棒的
Jerry