This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:输入电压和 VCC 电压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1072, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/719631/ts3a27518e-input-voltage-and-vcc-voltage

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1072、 SN74CB3Q3257

大家好、

只是想快速验证客户,如果我们的 VCC 为3.0V,其中一个输入电压为3.3V,器件是否会将信号钳位到3.0V?

谢谢、祝您一切顺利、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    在 Vcc = 3.0V 且 I/O 信号路径上具有3.3V 信号的情况下运行 TS3A27518E 器件将违反数据表中建议的运行条件。

    此绝对最大值表显示了从 I/O 信号路径到 Vcc 之间没有保护二极管路径。  如果 存在钳位二极管、则该规格的读数为 Vcc +0.5V。  这意味着当 I/O 路径上的电压大于 Vcc 时、TS3A27518E 信号路径不会钳制电压。  在建议的工作条件之外、存在可靠性和器件损坏的风险。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢并感谢这里的澄清。 那么、在这种情况下 、TMUX1072等器件是否 可以正常工作? 我看到它没有指定在建议的运行条件下以 VCC 运行。 如果是、您是否知道具有更高通道数的任何通道?

    感谢您的帮助!

    最棒的

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    是的、TMUX1072等未将 Vcc 指定为最大 I/O 电压的器件的信号可能会超过电源电压。

    您对 SN74CB3Q3257有何看法?

    需要超过电源轨电压的开关需要连接什么?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的确认、 看起来客户希望对信号进行电平转换、我将研究一些双向电压转换器以推荐它。  

    只是 TS3A27518E 上的一个快速完整性检查问题 、如果在开关未启用但 VCC=3.0V 时模拟输入电压超过3.3V、它是否仍然正常、可靠性不会受到影响?  

    谢谢、祝您一切顺利、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    TS3A27518E 建议的模拟输入电压运行条件为0至 Vcc。 在 Vcc = 3.0V 且任何模拟输入> 3.0V 的系统中、将超出建议的工作条件。 此规范对已启用和未启用情况均有效。

    谢谢、
    Adam