This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:非活动通道状态

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/877489/ts5mp645-non-active-ch-state

器件型号:TS5MP645

您好、支持团队、

问题1. 当我们将 SEL "L"更改为"H"时、SEL 和 OE 之间是否存在任何时序限制?
问题2. 我们应该将非活动 MIPI 通道置于什么状态? LP11或 HiZ?
问题3. 在选择其他通道之前、是否需要将有源通道设置为 LP11或 HiZ 的状态?
更改有源通道后、我们是否必须先将有源线路设置为 LP11的状态、然后再启动图像信号?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    1.  tSWITCH 是 SEL 引脚从 L 更改为 H 后开关响应所需的时间,或在 使能引脚 OE 由逻辑低电平时切换为 H 的时间

    2.非活动 MIPI 通道状态由 VIH 和 VIL 电平控制、而不是由 LP11控制  

    3.根据您使用的通道,您将将其设置为高电平,将其他非活动通道设置为低电平  

    如果您有任何未使用的引脚、请使用50欧姆电阻器将其接地、以匹配传输线路阻抗并减少返回器件的反射。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

    感谢您的回复。

    1. tSWITCH 是 SEL 引脚从 L 更改为 H 后开关响应所需的时间,或在使能引脚 OE 由逻辑低电平时切换为 H 的时间
    ->因此、可以接受在开关通道期间将 OE 设置为活动状态、不是吗?
    ->是否存在从更改"OE"状态"L"更改为更改"SEL"状态的时序限制?

    2.非活动 MIPI 通道状态由 VIH 和 VIL 电平控制、而不是由 LP11控制
    ->让我知道非活动信道的正确状态。 "H"或"L"?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    1.是的。 当 您通过"SEL"切换通道时、将/OE 保持在"L"以激活开关。

    "开关导通"时间是从 OE 工作状态到选择通道所需的时间-数据表未指定该时间、但它的时间非常短、大约为 ns。

    2.当/OE 为"L"时、如果选择 A 路径、SEL 应为"L"、对于 B 路径、SEL 应为"H"。 您可以查看功能表、查看 SEL 引脚上的"L"或"H"是否会停用通道。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

    感谢您的支持。

    2.当/OE 为"L"时、如果选择 A 路径、SEL 应为"L"、对于 B 路径、SEL 应为"H"。 您可以查看功能表、查看 SEL 引脚上的"L"或"H"是否会停用通道。

    ->我的问题是关于非活动通道的正确状态。
    如果 SEL="H"且 B PATH 处于活动状态、我们应该创建一条路径的状态是什么? "L"或"H"或无关?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    >我的问题是关于非活动通道的正确状态。
    如果 SEL="H"且 B PATH 处于活动状态、我们应该创建一条路径的状态是什么? "L"或"H"或无关?

    当 SEL="H"和 B 路径处于活动状态时、由于"SEL"引脚上的逻辑(根据上面的功能表)、路径已处于活动状态-您无需创建路径 L、H 或无关。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

    感谢您的支持。
    让我再谈一下。
    我们不需要设置非活动 mipi 通道路径"L"或"H"。 我们可以使非活动通道"高阻态"。
    我的理解是否正确?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirokazu

    我们不需要设置非活动 mipi 通道路径"L"或"H"。 我们可以使非活动通道"高阻态"。

    是的、没错。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

    感谢您的回复。

    我想确认在不活动之前应设置的通道状态。
    在选择与附加文件类似的其他通道之前、是否需要将活动通道设置为 LP11或 HiZ 的状态?

    e2e.ti.com/.../Data-status-at-selection.xlsx
    请修改文件的正确单一状态、并将文件发布在此主题中的反馈中。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu,您好!  

    您是指开关或驱动器的有源通道?  

     TS5MP645 是一款无源 FET 开关、不具备任何驱动器或智能功能。  它只需将信号从开关的一侧传递到另一侧即可。

    默认情况下、开关将启用并选择 A 路径、直到处理器从外部驱动。

    您的应用是否与以下用例类似:

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

    感谢您的回复。
    是的、我们的应用与图24类似。
    由于 MIPI 是双向线、我们需要知道每个 MIPI 数据线应在选择更改时序时设置的状态。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hirokazu

    我建议在  选择更改时序时将 MIPI 数据线状态设置为高电平或低电平。不要将它们保持浮动。

    任何未使用的数据通道都应接地、而不是保持悬空。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saminah

    感谢您的回复。
    MIPI CSI 线路具有2模式、LP (低功耗)模式和 HP (高速)模式。
    由于 MIPI 的状态通常在终止 HS 传输后由 LP11更改 LP,因此我认为我们应该在更改 CH.
    MIPI 线路状态在开始 HS 传输之前处于 LP 状态、因此我认为有源线路应在激活后启动 LP11。

    此过程已在我的上一个主题中发布。
    我再次将其附在下面。

    e2e.ti.com/.../3566.Data-status-at-selection.xlsx
    我的理解是否正确? 如果您在系统级有任何具有实际 mipi 状态的应用手册、请与我分享。
    或者、由于 TS5MP645是一款简单的模拟软件产品、TI 是否未针对 MIPI 信号条件进行定义?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!  

    是的、Excel 看起来不错-如果您 在更改 ch 之前通过 LP11将激活行设置为 LP、则应该可以。

    我发现 这个 e2e 帖子可能会有所帮助。

    谢谢

    Saminah