您好、支持团队、
问题1. 当我们将 SEL "L"更改为"H"时、SEL 和 OE 之间是否存在任何时序限制?
问题2. 我们应该将非活动 MIPI 通道置于什么状态? LP11或 HiZ?
问题3. 在选择其他通道之前、是否需要将有源通道设置为 LP11或 HiZ 的状态?
更改有源通道后、我们是否必须先将有源线路设置为 LP11的状态、然后再启动图像信号?
此致、
Takahashi Hirokazu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
问题1. 当我们将 SEL "L"更改为"H"时、SEL 和 OE 之间是否存在任何时序限制?
问题2. 我们应该将非活动 MIPI 通道置于什么状态? LP11或 HiZ?
问题3. 在选择其他通道之前、是否需要将有源通道设置为 LP11或 HiZ 的状态?
更改有源通道后、我们是否必须先将有源线路设置为 LP11的状态、然后再启动图像信号?
此致、
Takahashi Hirokazu
你好 Saminah
感谢您的回复。
1. tSWITCH 是 SEL 引脚从 L 更改为 H 后开关响应所需的时间,或在使能引脚 OE 由逻辑低电平时切换为 H 的时间
->因此、可以接受在开关通道期间将 OE 设置为活动状态、不是吗?
->是否存在从更改"OE"状态"L"更改为更改"SEL"状态的时序限制?
2.非活动 MIPI 通道状态由 VIH 和 VIL 电平控制、而不是由 LP11控制
->让我知道非活动信道的正确状态。 "H"或"L"?
此致、
Takahashi Hirokazu
你好 Saminah
感谢您的支持。
2.当/OE 为"L"时、如果选择 A 路径、SEL 应为"L"、对于 B 路径、SEL 应为"H"。 您可以查看功能表、查看 SEL 引脚上的"L"或"H"是否会停用通道。
->我的问题是关于非活动通道的正确状态。
如果 SEL="H"且 B PATH 处于活动状态、我们应该创建一条路径的状态是什么? "L"或"H"或无关?
此致、
Takahashi Hirokazu
你好 Saminah
感谢您的回复。
我想确认在不活动之前应设置的通道状态。
在选择与附加文件类似的其他通道之前、是否需要将活动通道设置为 LP11或 HiZ 的状态?
e2e.ti.com/.../Data-status-at-selection.xlsx
请修改文件的正确单一状态、并将文件发布在此主题中的反馈中。
此致、
Takahashi Hirokazu
你好 Saminah
感谢您的回复。
MIPI CSI 线路具有2模式、LP (低功耗)模式和 HP (高速)模式。
由于 MIPI 的状态通常在终止 HS 传输后由 LP11更改 LP,因此我认为我们应该在更改 CH.
MIPI 线路状态在开始 HS 传输之前处于 LP 状态、因此我认为有源线路应在激活后启动 LP11。
此过程已在我的上一个主题中发布。
我再次将其附在下面。
e2e.ti.com/.../3566.Data-status-at-selection.xlsx
我的理解是否正确? 如果您在系统级有任何具有实际 mipi 状态的应用手册、请与我分享。
或者、由于 TS5MP645是一款简单的模拟软件产品、TI 是否未针对 MIPI 信号条件进行定义?
此致、
Takahashi Hirokazu