This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257PWR 电压设计问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1195928/sn74cbtlv3257-sn74cbtlv3257pwr-design-issue-for-voltage

器件型号:SN74CBTLV3257

您好!

如果  我们可以使用 VCC=3.3VDC、并且 SN74CBTLV3257的数据电压为1.8VDC、请提供建议

我们不知道 Vin、 如下屏幕截图所示:

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入为 S 和/OE。 A/B 引脚是模拟开关;它们通过 GND 和 VCC 之间的任何电压。 那么、这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    此处突出显示的 VIH 显示了控制引脚(S、/OE)上为使器件了解逻辑"高电平"所需的最小电压。 根据 S 和/OE 引脚上的逻辑、器件将遵循数据表中的真值表:  

    建议运行条件表未明确说明、但这将是一个轨到轨器件(特性中列出了该器件)、因此它能够将0V 传递到 Vcc。
    因此、在 VCC 上为其加电至3V3并在 I/O 上传递1.8V 信号将是正常的。

    谢谢!
    Rami