请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 您好!
如果 我们可以使用 VCC=3.3VDC、并且 SN74CBTLV3257的数据电压为1.8VDC、请提供建议
我们不知道 Vin、 如下屏幕截图所示:

原理图如下所示:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果 我们可以使用 VCC=3.3VDC、并且 SN74CBTLV3257的数据电压为1.8VDC、请提供建议
我们不知道 Vin、 如下屏幕截图所示:

原理图如下所示:

您好、张
此处突出显示的 VIH 显示了控制引脚(S、/OE)上为使器件了解逻辑"高电平"所需的最小电压。 根据 S 和/OE 引脚上的逻辑、器件将遵循数据表中的真值表:

建议运行条件表未明确说明、但这将是一个轨到轨器件(特性中列出了该器件)、因此它能够将0V 传递到 Vcc。
因此、在 VCC 上为其加电至3V3并在 I/O 上传递1.8V 信号将是正常的。
谢谢!
Rami