This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646与 TS5MP645可实现1 - 250MHz 之间的最低功率损耗。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1354717/tmux646-tmux646-vs-ts5mp645-for-lowest-power-loss-between-1---250mhz

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件:TS5MP645

我们将采用级联格式使用多个 TMUX646器件、以创建100欧姆差分对的4:1多路复用。 不幸的是、我们看到我们的系统中存在大量损耗、这些损耗将大幅上升至100MHz 以上。 我注意到这是 TI 高速多路复用器中性能最先进的一款、但也注意到其上一代器件 TS5MP645 (6欧姆与2.45欧姆)具有明显更高的 RDS。

我们的实施方案实际上是尝试驱动 RJ45电缆并测量电缆性能参数、如串扰、插入损耗、回波损耗。 它需要3个多路复用器级联。 我们需要 MUX 中具有非常低的串扰、这样我们就可以在不接近 MUX 的噪声传感元件的情况下测量电缆串扰。 驱动信号通过受测电缆发送、然后环回到相邻对上、因此该信号在端接之前会通过6个多路复用器传播。 我们可以使用多路复用器一次驱动一个电缆对。 它们的接线方式如下:如果未驱动、则端接电阻为100欧姆(原理图上的110欧姆与信号测量器件上的1K 并联)。

我们之所以选择 TMUX646而不是 TS5MP645、是因为它具有更好的串扰性能。 但是、100MHz 以上存在损耗较大的问题、从而影响我们的测量。 我的问题是、如果我们选择  TS5MP645、您认为我们是否可以将损耗降低至250MHz ? 由于封装的性质、手工更换器件并不容易、但我们的印刷电路板装配厂确信、如果您认为使用 TS5MP645可以降低功率损耗 、他们可以为我们换用。

我本会认为6欧姆 Rdson x6的复合损耗(3滴在出口上、3滴在返回的路上)会有严重的影响、但在  

TMUX646 S 参数模型

在低于1GHz 时、增益差异可以忽略不计。  

我附上了我们原理图的摘录、希望其中显示了我们的实现方式。 如果您有任何问题、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    您看到了什么样的损失、这些损失有多糟糕?  

    如果您正在考察100MHz、您会对500MHz 的带宽更感兴趣、因为您通常需要针对方波整合大约5个谐波。 因此、您可能会滤除某些较高的谐波、这样方波可能看起来更像正弦波、而通过第6个多路复用器、您可能会大幅降低谐波、并且您可能会看到从滤除谐波中四舍五入、 编译导致的插入损耗也会导致一些信号损失。 TS5MP645可方便地选择第二个频率、但在频率较低的情况下、第一个频率可能是645最差的频率。  

    稍微深入探究一下、TS5MP645可能有助于减少直流电平下的插入损耗、但实际上可能会看到谐波的上限。 因此、在100MHz、您可能会看到通过1个开关接近-0.75dB、并且将这些值加在一起可能并不会太糟糕。

    但是、如果您在寻找250MHz、您可能会看到接近1.2GHz 的5次谐波、您可能会看到接近-3dB。
    根据您的第6个多路复用器、基频本身甚至可能接近-3dB。  
    我猜我这里的下一个问题自然是要确认你使用的是方波、并澄清什么是期望与现实。  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:  

    感谢您的答复。 我们的测试信号波形是纯正弦波形、所以我们不必担心基波的高阶频率分量。 因此、我们对在1 - 250MHz 之间获得最佳性能非常感兴趣、这包括最低损耗和最低串扰。 我们需要 在1MHz 处检测到超过62dB 的电缆串扰、这就是我一开始就选择 TMUX646的原因。 但是、事实可能是我们的信号通过多个多路复用器级联、这意味着我们可以放弃  TS5MP645。 相邻信号(串扰)的累积衰减可能会对我们有所帮助。 我将 提供有关我们看到的损失的更多详细信息、可能是通过我的一位同事。  

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    纯正弦波、我预计在100MHz 时没有问题、但在这之后、损耗仍然可以非常快速地累积。  

    我最近 在较低的 BW 器件上对级联多路复用器进行了一些测试(请参阅此应用手册:www.ti.com/.../scda047.pdf = 1714148423066)、并看到了一种趋势、即第一个多路复用器会将您的带宽衰减到大约一半。 添加第1个多路复用器后、衰减的影响变得不那么极端。 滚降不如我们其他器件那样急剧、因此250MHz 仍然可以正常工作、但通过6个通道并不能直接确定此时的损耗。  
    我在我分享的应用手册中运行了一些仿真、如果这有助于进行任何形式的估算、则-3dB 点会降至第6个多路复用器产生的原始值的10%左右。

    我想从您的同事那里获得更多有关损失的详细信息会有所帮助、如果可能的话、可以查看每个级联级的损失(即查看1mux、2mux、3mux 等后的输出) 您可以帮助您了解这一行代码的内容可能过多。  

    不过底线是、如果已经是正弦曲线、仍然可以捕获输出的频率分量、但信号幅值是限制因素、TS5MP645就有更好的机会来最小化损耗。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami

    这是我们 PCB 的 S21插入损耗图。 被测链包含宽带平衡-非平衡变压器(单端至差分) 3x 多路复用器。 RF 继电器、RJ45连接器、相同的平衡-非平衡变压器(差分至单端)。 遗憾的是、无法进入信号链并测量单个器件。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Geoff、

    不过、看起来您仍然具有与直流接近的损耗。 在如此低的频率下也不会有这些损耗。 您的布线长度是多少?  
    我假设我们很有可能无法做到这一点、但是否有办法在不使用多路复用器的情况下短接信号路径并执行 S21测量? 我只是想看看是否有办法可以验证板本身不是限制因素

    -Rami