主题中讨论的其他器件:TS5MP645、
我们将采用级联格式使用多个 TMUX646器件、以创建100欧姆差分对的4:1多路复用。 不幸的是、我们看到我们的系统中存在大量损耗、这些损耗将大幅上升至100MHz 以上。 我注意到这是 TI 高速多路复用器中性能最先进的一款、但也注意到其上一代器件 TS5MP645 (6欧姆与2.45欧姆)具有明显更高的 RDS。
我们的实施方案实际上是尝试驱动 RJ45电缆并测量电缆性能参数、如串扰、插入损耗、回波损耗。 它需要3个多路复用器级联。 我们需要 MUX 中具有非常低的串扰、这样我们就可以在不接近 MUX 的噪声传感元件的情况下测量电缆串扰。 驱动信号通过受测电缆发送、然后环回到相邻对上、因此该信号在端接之前会通过6个多路复用器传播。 我们可以使用多路复用器一次驱动一个电缆对。 它们的接线方式如下:如果未驱动、则端接电阻为100欧姆(原理图上的110欧姆与信号测量器件上的1K 并联)。
我们之所以选择 TMUX646而不是 TS5MP645、是因为它具有更好的串扰性能。 但是、100MHz 以上存在损耗较大的问题、从而影响我们的测量。 我的问题是、如果我们选择 TS5MP645、您认为我们是否可以将损耗降低至250MHz ? 由于封装的性质、手工更换器件并不容易、但我们的印刷电路板装配厂确信、如果您认为使用 TS5MP645可以降低功率损耗 、他们可以为我们换用。
我本会认为6欧姆 Rdson x6的复合损耗(3滴在出口上、3滴在返回的路上)会有严重的影响、但在
TMUX646 S 参数模型
在低于1GHz 时、增益差异可以忽略不计。
我附上了我们原理图的摘录、希望其中显示了我们的实现方式。 如果您有任何问题、敬请告知。