This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:TS5MP646

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1305504/ts5mp646-ts5mp646

器件型号:TS5MP646
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646

从官方网站获得的参数包括一个显示参数性能的 PPT。 PPT 中的回波损耗参数计算结果非常好、在1.25GHz 下可达到-20dB。 不过、我们从 s 参数获得的回波损耗值在1.25GHz 时仅为-10dB。 这种差异非常显著。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我无法从您的照片中看出、但正在测量差分或单端回波损耗?  TS5MP646主要用于差分应用、因此 PPT 可能是差 分测量。  

    此外、我还建议对引脚对引脚兼容的 TMUX646使用我们的最新和最有效版本。  

    谢谢。

    斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    单端评分和差分评分均会导致回波损耗、这一点与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你好、我自己找出了这个问题。 感谢您的支持。 我没有其他问题。