请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5MP646 Thread 中讨论的其他器件: TMUX646
从官方网站获得的参数包括一个显示参数性能的 PPT。 PPT 中的回波损耗参数计算结果非常好、在1.25GHz 下可达到-20dB。 不过、我们从 s 参数获得的回波损耗值在1.25GHz 时仅为-10dB。 这种差异非常显著。 这是否正常?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.