工具/软件:
大家好!
我想使用该 IC 在不复位微控制器的情况下连接至微控制器。
我按如下所示在 cc26x2.gel 文件中注释了4行、但似乎发生了复位。
「//发出板复位以确保器件处于已知状态
//注意:如果要附加到正在运行的目标而不重置
//设备、您必须注释掉以下4行:」
如何在不让 CCS Theia 复位的情况下进行调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好!
我想使用该 IC 在不复位微控制器的情况下连接至微控制器。
我按如下所示在 cc26x2.gel 文件中注释了4行、但似乎发生了复位。
「//发出板复位以确保器件处于已知状态
//注意:如果要附加到正在运行的目标而不重置
//设备、您必须注释掉以下4行:」
如何在不让 CCS Theia 复位的情况下进行调试?
感谢您的确认。
看起来像较旧的版本(1.5)、您可以尝试使用较新的版本(20.1): CCSTUDIO IDE、配置、编译器或调试器| TI.com
您好、Ricky、
感谢您的答复。
‘地说、通过在"cc26x2_XDS.gel"中注释掉 Reset_Automatic ()、可以在不重置的情况下启动调试会话。
但是、调试会话似乎只能在复位后启动。
调试会话可以在首次启动时启动。
第二次发生错误但无法启动调试会话。
第三次启动调试会话。
第四次无法启动调试会话。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・μ s
"cc26x2_XDS.gel"‘Out Board Reset_Automatic ()

按"开始调试"以启动调试会话。

检查调试会话是否在没有发生复位的情况下启动。

启动程序、然后结束调试会话。

无法再次启动调试会话。

此致、
ITO