This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:如何在不引起复位的情况下进行调试。

Guru**** 2471030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1492240/cc2651r3sipa-how-to-debug-without-causing-a-reset

器件型号:CC2651R3SIPA

工具/软件:

大家好!

我想使用该 IC 在不复位微控制器的情况下连接至微控制器。

我按如下所示在 cc26x2.gel 文件中注释了4行、但似乎发生了复位。

「//发出板复位以确保器件处于已知状态

//注意:如果要附加到正在运行的目标而不重置

//设备、您必须注释掉以下4行:」

如何在不让 CCS Theia 复位的情况下进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的答复。

    我们使用 CCS Theia 版本 Ver1.5.1.3。

    我已通过"帮助">"检查更新..."附加了检查更新的结果。 CCS Theia 上运行。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    看起来像较旧的版本(1.5)、您可以尝试使用较新的版本(20.1): CCSTUDIO IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的答复。

    已尝试使用最新版本、但未解决问题。
    四行注释如下。


    发生了电路板复位、如下所示:
     是否可以在不引起复位的情况下进行调试?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请提供答案。
    客户正在等待。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我也无法找到相关方法、但已通知 CCS 团队进行了注释。

    持续关注。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kz、

     cc26x2_XDS.gel 文件的 OnPreFileLoaded ()函数中还有一个 Reset_Automatic ()调用。 您能将这条线也注释吗?

    如注释中所述、复位旨在确保在加载程序之前器件处于已知状态、因此 请确保在删除之前所需的行为符合要求。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    感谢您的答复。

    ‘地说、通过在"cc26x2_XDS.gel"中注释掉 Reset_Automatic ()、可以在不重置的情况下启动调试会话。

    但是、调试会话似乎只能在复位后启动。
    调试会话可以在首次启动时启动。
    第二次发生错误但无法启动调试会话。
    第三次启动调试会话。
    第四次无法启动调试会话。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・μ s
    "cc26x2_XDS.gel"‘Out Board Reset_Automatic ()

    按"开始调试"以启动调试会话。

    检查调试会话是否在没有发生复位的情况下启动。

    启动程序、然后结束调试会话。

    无法再次启动调试会话。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如 Ricky 提到的、器件通常需要进行复位才能使其进入正常状态。  我不确定是否有很好的解决方法可以在不进行重置的情况下工作。 我将提请器件专家注意此主题、以获取更多建议。

    谢谢

    Ki