工具/软件:
INI PowerLimitArray 值无法设置得足够低、以满足 RU26分配的韩国通道48传导限制4dBm/MHz。
使用校准器工具来确定功率设置以确保合规性、其中 TX_POWER 可设置为-10至21dBm 范围、步长为1dB。
我发现有效的最小 INI PowerLimitArray 设置为0x01、对应于0.5dBm 的 TX_POWER 设置。 注意-如果 PowerLimitArray 设置为0x00、器件将以最大功率进行传输。
为什么校准工具和 INI 文件之间断开连接以了解可用的功率设置? 在韩国、我们如何要求较低的 INI 功率设置才能兼容此通道?