This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC33XX INI PowerLimitArray 最小值

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1500252/cc3351-cc33xx-ini-powerlimitarray-minimum-value

器件型号:CC3351

工具/软件:

INI PowerLimitArray 值无法设置得足够低、以满足 RU26分配的韩国通道48传导限制4dBm/MHz。

使用校准器工具来确定功率设置以确保合规性、其中 TX_POWER 可设置为-10至21dBm 范围、步长为1dB。

我发现有效的最小 INI PowerLimitArray 设置为0x01、对应于0.5dBm 的 TX_POWER 设置。  注意-如果 PowerLimitArray 设置为0x00、器件将以最大功率进行传输。

为什么校准工具和 INI 文件之间断开连接以了解可用的功率设置?  在韩国、我们如何要求较低的 INI 功率设置才能兼容此通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    使用校准器工具进行测试、因此为负功率测试添加了更多可能的电源选项。  

    INI PowerLimit 数组中可用的最低功率限制为0.5dBm、没有负值作为限制的选项。  

    您需要负功率限制是否有任何原因? 校准器工具中的功率等级是多少?您是否通过了认证?  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon:

    数组以 dBm 为单位、负值仍为正功率。 它们只是低功耗值。

    一些窄带宽(26RU) OFDMA 配置需要低功耗值、以满足功率频谱密度要求。

    另请注意、值0不应导致最大功率-它应该为1mW (0dBm)

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    为了满足通道48上的 PSD 限制、需要将功率设置为-1dBm。   

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能否解释一下如何达到-1dBm 设置才能通过此 PSD 设置?  

    根据我的计算、如果 RU26分配需要4dBm/MHz 的传导 PSD 限值、该限值应为5.5dBm、无需负功率限值。

    如果您使用校准器工具对此进行了测试、请分享您在测试 TX 功率时使用的命令和频谱分析仪的屏幕截图。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    以下是使用的校准器工具命令:

    校准器 wlan0 plt POWER_MODE 开启

    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 48 1 0

    校准器 wlan0 cc33xx_plt SET_MANUAL_calib -TX 1

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -默认值0

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -length const packet 30 -delay 1100

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -preamine_type 8

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -phy_rate 13  

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tx -TX_POWER 9

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tb_tx -tb_auto 1 -he_LTF_num 2 -ul_bw 0

    校准器 wlan0 cc33xx_plt set_tb_tx - ru_alloc 0

    校准器 wlan0 cc33xx_plt start_tx

    以下是发射功率设置为+5dBm 时的屏幕截图(如您所建议)。  绿色显示行是4dBm/MHz 限制。

    这些屏幕截图中的发射功率设置为-1dBm (-TX_POWER 9)

      

    谢谢您、

    Dave