请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3230SF 工具/软件:
您好、
我在 AP 模式下设置了一个 MCU、在另一个模式下、我尝试使用 SDK 中的"网络终端"示例连接到 AP。 我目前面临的问题是、虽然我可以从计算机和手机连接到 AP、但无法从另一个 MCU 进行连接。 

附图显示了连接到计算机上的 AP 时、"网络终端"示例和 PowerShell 控制台的连接超时错误。
在这方面的任何帮助都将非常感谢。
谢谢