This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:无法将 AP 连接到 STA

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1516633/cc3230sf-unable-to-connect-ap-to-sta

器件型号:CC3230SF

工具/软件:

您好、

我在 AP 模式下设置了一个 MCU、在另一个模式下、我尝试使用 SDK 中的"网络终端"示例连接到 AP。 我目前面临的问题是、虽然我可以从计算机和手机连接到 AP、但无法从另一个 MCU 进行连接。

附图显示了连接到计算机上的 AP 时、"网络终端"示例和 PowerShell 控制台的连接超时错误。

在这方面的任何帮助都将非常感谢。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从提供的信息很难判断、但如果您可以连接另一个器件、很可能 AP 端正常。

    您是否可以选择记录空气监听器和/或获取 NWP 日志?

    Shlomi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过更改 MAC 地址来解决该问题。

    谢谢