主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1、 SysConfig、CC3500、CC3501E、 Energia
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在使用基于的电路板 LP-EM-CC35X1 RevE3_DesignFiles 。
我收到了董事会、正在提出 CC3551E MCU 。 但是、我们无法找到 CC35X1 响应 其中概述了 SysConfig 或 工具 。 作为权变措施、我们使用 CC3500 以模仿 MCU、该 MCU 到目前为止一直工作正常、但除外 I2C1 。
请参阅两者的数据表 CC3501E 和 CC3551E 、 I2C1 都可以配置为使用 GPIO3 (SDA) 和 GPIO2 (SCL) 。 我们遵循了此设计指南、但 SysConfig 不提供分配的选项 GPIO2和 GPIO3 到 I2C1。
您能否证实数据表中的信息 I2C1 对吗? 我们即将开始制作下一个版本、如果数据表不准确、我们将需要更改硬件设计。 这是非常紧迫的、因为我们正面临一个项目的最后期限。
此外、您能否提供正确的答案 SDK 中找到 指定 CC3551E 和 CC3501E 、包括正确 SysConfig 支持 ?
提前感谢您的帮助。
此致、
Robert