This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CC3551E 配置验证与 CC3551E;CC3501E 数据表与放大器;SDK 支持

Guru**** 2512565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3501E, LP-EM-CC35X1, CC3551E, SYSCONFIG, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1491172/cc3551e-verification-of-i2c1-configuration-in-cc3551e-cc3501e-datasheet-sdk-support

器件型号:CC3551E
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1SysConfig、CC3500、CC3501E、 Energia

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用基于的电路板 LP-EM-CC35X1 RevE3_DesignFiles

我收到了董事会、正在提出 CC3551E MCU 。 但是、我们无法找到 CC35X1 响应 其中概述了 SysConfig 工具 。 作为权变措施、我们使用 CC3500 以模仿 MCU、该 MCU 到目前为止一直工作正常、但除外 I2C1

请参阅两者的数据表 CC3501E CC3551E I2C1 都可以配置为使用 GPIO3 (SDA) GPIO2 (SCL) 。 我们遵循了此设计指南、但 SysConfig 不提供分配的选项 GPIO2和 GPIO3 到 I2C1。

您能否证实数据表中的信息 I2C1 对吗? 我们即将开始制作下一个版本、如果数据表不准确、我们将需要更改硬件设计。 这是非常紧迫的、因为我们正面临一个项目的最后期限。

此外、您能否提供正确的答案 SDK 中找到 指定 CC3551E CC3501E 、包括正确 SysConfig 支持

提前感谢您的帮助。

此致、

Robert


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    C3500应该正常。 您在 syscfg 上的何处看到? 您是否完成了将 cc35xx 器件支持复制到 CCS 的前期准备工作? 检查项目的"常规属性"时会看到什么? 我看到 CC35X1位于"型号和内核"下。

    至于 syscfg、我继续进行检查、似乎 DS 是正确的、syscfg 是不正确的。 因此、syscfg 需要固定。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的答复。 很高兴您确认 DS 正确。  在技术参考手册中、 GPIO3PCFG 寄存器中未提及 I2C1 SDA。  
    是的、我可以在"型号和内核"下看到 CC35X1。

    您能否与该修复程序共享一个 SYSCFG 更新? 或者、将 GPIO3分配为 SDA1的最佳替代方法可能是什么?

    非常感谢。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在内部提问、因为 syscfg 不直接位于 Wi-Fi 组下方。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    我注意到 CC35xx 技术参考手册(第1172页)的 GPIO3部分中未提及 I2C1_sda。 我们还尝试强制 GPIO3用作 SDA、但不进行信号传输。

    您能否检查我们是否需要将 I2C1_SDA 引脚更改为另一个 IO? 我正在研究电路板的版本、因此 迫切需要确认引脚多路复用。  

    非常感谢。

    谢谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    首先、您在 syscfg 上的查询已移至负责该查询的团队、并且将提供更新的 syscfg 或补丁、日期尚未确定。

    至于 GPIO3不工作的事实、需要等到星期二硬件工程师回来(因为他最熟悉该器件)。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    还有一个问题、您使用的 syscfg 版本是什么。 我需要确切的版本、因为我们可以在正式版本发布之前提供固定的元数据。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我们在内部验证了数据表是否正常、这意味着 i2c1数据可能会使用 GPIO3。

    您是如何测试的? 您是如何强制使用 GPIO3的? TRM 目前未更新来反映 i2c1、那么您是如何对其进行多路复用的?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    这是一个好消息、I2C1_SDA 可以使用 GPIO3。 我需要咨询我们的固件工程师、了解他使用的方法。  

    我们 使用的 SYSCFG 是 SysConfig-1.20.0_3600、它来自 simplelink_wifi_sdk_8_21_02_01_ea。

    谢谢。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。

    完成所采取的程序后、请分享。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查找适用于 syscfg (您使用的特定版本)的软件包以修复 GUI 器件。

    试一试、让我们知道它是否有效。

    此致、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../I2C-fix-for-1.20.0_2B00_3600.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:
    我也在处理这个问题。

    到目前为止、我发现当 GPIO3由"NEW" SysConfig 配置时、IOMUX 值为0x97、pinConfig 值为0x802。 当引脚在 i2c 初始化过程中配置时、引脚变为低电平并保持在该状态。 如果我尝试发送一个 I2C 事务、则 GPIO2/SCL 上会有两个低电平脉冲、并会停止。  

    如果我将 iomux 设置为、比如、对于 GPIO3为0x6、则引脚会变为高电平、但 i2c 不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russel:

    因此、对于新的 syscfg、它仍然不起作用?

    如果是、我需要将其引导给我们的一位硬件工程师进行进一步研究。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi  

    没错。 ‘new’SysConfig 似乎不能解决问题。 您能告诉我正确的 iomux 值是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOMUX 值是什么意思?

    syscfg GUI 应该只是让您从下拉列表中选择 GPIO。 在哪里可以看到/更改 IOMUX 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用术语"Pinmux"。  

    以下是 SysConfig 生成的内容:

    /*

     * ========= I2CWFF3_hwAttrs ======

     */

    const I2CWFF3_HWAttrs I2CWFF3_hwAttrs[CONFIG_I2C_COUNT]={

      /* CONFIG_I2C1 */

      

        .baseAddr   = I2C1_BASE、

        .powerMngrId = PowerWFF3_Periph_I2C1、

        .intNum    = INT_SP_I2C_1_INTREQ、

        .intPriority =(~0)、

        .swiPriority = 0、

        .sclPin    = CONFIG_GPIO_I2C1_SCL、

        .sclPinMux  = 6、

        .sdaPin    = CONFIG_GPIO_I2C1_SDA、

        sdaPinMux  = 151

      }、

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看、让我尝试一下、看看我是否可以自己测试它。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是 LaunchPad 吗?

    请注意、对于 GPIO2和 GPIO3、分别将硬件焊接到按钮和运算放大器上。

    因此、如果不断开它们、您就无法真正进行测试。

    您是否断开了这些连接?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不涉及 LaunchPad。可切换 GPIO、而不会出现问题。 与 SysConfig 提供的配置相比、正确的配置应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我用我们的内部映射仔细检查了它、还查看了代码。

    不确定如何确定多路复用器为0x97、因为它应该只有低5位(掩码0x1F)。

    我可以确认、从内部数据库可以看到多路复用器应为0x1C (28)。

    您选择的是 ANT_SEL_3。

    再说一次,我还不能在本地测试,但如果你能测试,它会很棒。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi

    多路复用器值0x97未由 ME 确定-这是从 SysConfig 生成的值。
     

    根据上面 SysConfig 生成的代码片段:

      sdaPinMux  = 151

    这是用于配置 GPIO 引脚的值。 你要我测试什么? 我已经尝试了"固定"的 SysConfig、这就是它提供的版本。 我还通过 debug pinmux 的值手动将值从6更改为31。 没有骰子。

    您能创建一个您认为应该可行的项目吗、我可以尝试一下吗? 排除我这方面的任何愚蠢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我确实坐下来与工具团队,你是对的,它产生151。

    我说的是、我仔细检查了硬件团队、似乎多路复用器本身有误(因此151实际上是不正确的)。

    您可以尝试手动更改151、但最好先在本地试用并验证。

    同样、这需要一些时间、因为我需要在电路板上进行一些硬件操作、因为这些 GPIO 当前被板载元件占用和使用。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi

    很高兴知道我不会疯了! 我已经尝试了很多低至寄存器级别的操作、甚至手动操作 I2C 外设、因此根据我拥有的文档、我很有信心可以为您提供正确的信息。

    根据我之前的帖子、我还尝试了许多引脚多路复用设置、包括28个设置、但没有成功。 遗憾的是、我有定制 PCB、因此我的引脚选择是固定的。 如果我有开发板,我可以验证我的代码与引脚配置的工作,这是已知的工作和排除任何从我的身边,但,唉,我只能使用我有什么.  

    我在另一篇文章中获悉、预计今年第三季度将提供 I2S 支持。 是否估算将何时发布生产器件、文档和 SDK? Energia / Arduino 是否已计划支持?

    目前、由于缺少文档和早期 SDK 支持、我在使用此芯片进行开发时面临着许多战斗、这会浪费大量的时间和精力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是绝对可以理解的,但这还没有发布,所以它带来了一个"价格"(我们试图通过直接支持尽可能减少)。

     据我所知、Energia / Arduino 尚未规划。

    基本上,大约在8月的时间框架,我们应该有所有正式发布。

    我假设到那时 I2S 才可用。

    我将尝试看看我是否可以把这个 i2c 关闭本周,并告诉你。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    您是否能够按照 Russel 的问题测试 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    对不起,我还没有出去。 我应该在26号回来的。

    此致、

    Shlomi