Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235S, SYSCONFIG, CC3235SF
器件型号: CC3235S
主题中讨论的其他器件:、 sysconfig、
使用 CCS 12.2、我运行“at_commands"项目“项目、并且没有输出到 COM 端口。
使用相同的 CCS 12.2、我运行“network_terminal"工程“工程、它运行正常、即 COM 端口显示命令行界面。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我无法重现您的问题、但我将 CCS 12.6 与 LAUNCHXL-CC3235SF RevA 搭配使用。
这是我最后看到的:
我还下载了 CCS 12.6、但仍然无法正常工作。
我正在运行“AT_commands_CC3235S_LAUNCHXL_freertos_gcc"。“。 是否正在运行同一个项目?
我的产品是:
1) SimpleLink CC32xx SDK (7.10.0.13)
2) SysConfig (1.19.0)
3) XDCTools (3.62.1.16)
我的 FreeRTOS 是版本 10.0.0
您好:
它可能是你端的东西 我也运行了 GCC 工程、我会看到:
e2e.ti.com/.../cc32atcommandsgcc.mp4
我的编译器版本是 GNU v9.3.1 (FSF)。 可以尝试一下吗?

您好:
我理解您的担忧。
你的终端输出有点奇怪,但这是我看到的,你看到的与我观察的有点一致。
您好、很遗憾听到您使用 AT 命令用户指南未能取得太多成功。
您似乎正在尝试配置 AP 设置、因此我们先从这一点开始。
这是用户指南中与您相关的部分、我随附了一个视频、详细介绍了如何设置 SSID 和安全类型。

e2e.ti.com/.../cc32atcommands_5F00_wlanset.mp4
遗憾的是、演示并不可靠、但我在几次尝试后仍然能够设置一些 WLAN 参数。 我认为、为了避免您在视频中看到的陷阱、您可以尝试等待一点、然后再键入新命令。