This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:simplelink cc32xx SDK 7.10.00.13 cc3235s launchpad 演示 AT_commands 工程不工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235S, SYSCONFIG, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1614848/cc3235s-simplelink-cc32xx-sdk-7-10-00-13-cc3235s-launchpad-demo-at_commands-project-not-working

器件型号: CC3235S
主题中讨论的其他器件:sysconfig

使用 CCS 12.2、我运行“at_commands"项目“项目、并且没有输出到 COM 端口。

使用相同的 CCS 12.2、我运行“network_terminal"工程“工程、它运行正常、即 COM 端口显示命令行界面。

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可能需要按 Enter 键或只输入 AT 命令;我假设您所说的“无输出“是缺少横幅?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按回车键不能正常工作。 出现提示。 它只是死了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我通常使用 CCS 12.6、但我会在一周内研究一下。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我无法重现您的问题、但我将 CCS 12.6 与 LAUNCHXL-CC3235SF RevA 搭配使用。

    这是我最后看到的:

    e2e.ti.com/.../cc32atcommands.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还下载了 CCS 12.6、但仍然无法正常工作。

    我正在运行“AT_commands_CC3235S_LAUNCHXL_freertos_gcc"。“。 是否正在运行同一个项目?

    我的产品是:

    1) SimpleLink CC32xx SDK (7.10.0.13)

    2) SysConfig (1.19.0)

    3) XDCTools (3.62.1.16)

    我的 FreeRTOS 是版本 10.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为 CC3235SF 运行 ticlang 工程、因为这是我当前拥有的 LaunchPad。 以下是我的工程属性:

    1) 相同的 SDK

    2) 相同的 SysConfig

    3) 我的 CCS 12.6 中的 XDC 工具为 3.62.1.16

    FreeRTOS v202212.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切换到 ticlang、现在它工作了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它可能是你端的东西 我也运行了 GCC 工程、我会看到:

    e2e.ti.com/.../cc32atcommandsgcc.mp4

    我的编译器版本是 GNU v9.3.1 (FSF)。 可以尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 GNU v9.3.1 编译器,但没有区别。 它没有提供任何 COM 端口输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定你们到底发生了什么;我还无法重现你们的问题。 您现在可以继续使用 ticlang 吗? 如果没有、您是否可以尝试发送有关您正在执行的操作的视频? Windows 剪切工具允许您进行屏幕录制。 也许我能捕捉到一些奇怪的东西。 请显示所有工程属性、以及在无法使用 ticlang 时尝试使用 GCC 工程刷写器件时会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的令人失望。  

    我键入了基本的 AT+Start 命令,并收到一个错误:“ process command,–2012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的好后悔... 我需要使这些 AT 命令正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我理解您的担忧。  

    你的终端输出有点奇怪,但这是我看到的,你看到的与我观察的有点一致。

    e2e.ti.com/.../cc32atcommands_5F00_atstart.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我看你做了什么。 但我不明白。 我尝试设置 WLAN、但它不起作用。 是否有一些 TI 文档介绍了如何使用这些 AT 命令。  《SimpleLinkTm Wi-FiRegisteredAT Command 用户指南》用处很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很遗憾听到您使用 AT 命令用户指南未能取得太多成功。

    您似乎正在尝试配置 AP 设置、因此我们先从这一点开始。

    这是用户指南中与您相关的部分、我随附了一个视频、详细介绍了如何设置 SSID 和安全类型。

    e2e.ti.com/.../cc32atcommands_5F00_wlanset.mp4

    遗憾的是、演示并不可靠、但我在几次尝试后仍然能够设置一些 WLAN 参数。 我认为、为了避免您在视频中看到的陷阱、您可以尝试等待一点、然后再键入新命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了你所做的,但它不起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    您可以放大图像吗? 看起来您用句点分隔了 AP SSID 和 Arif、但应该用逗号分隔参数、如下所示:

    AT+WlanSet=AP、SSID、Arif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的语法似乎不是上述指南中介绍的语法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOP、让我尝试使用逗号分隔符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是记录的语法:

    我将 ID 设置为 AP、选项设置为 SSID、将值设置为您提供的字符串、这遵循文档的指导原则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我的错。 我用的是点,而不是逗号分隔符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心。 很高兴看到它现在正在为您效劳。