Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: CC3551E
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好!
在尝试通过 LogSinkUART 进行日志记录时、我已经按照工具箱用户指南的 Logger User Guide 中的几个步骤操作:
[C:/ti/simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_16/docs/html/WiFi-toolbox/logger_user_guide.html ]
...但当它启动 Wireshark(用于 Windows )(无论我尝试版本 4.6.4、4.0.17 或 3.4.16)时,我得到以下错误:

(无论我使用的是最新的 Wi-Fi Toolbox v4.1.16、还是旧版 v3.2.21,都会发生这种情况 — Lua 脚本也是相同的...)
有什么提示?
话虽如此、我可以使用一些指针来说明如何设置和使用 LogSinkUART、因为只启用 SysConfig 中的 IT 和日志模块似乎不会在 UART 上产生任何内容(甚至一些二进制无意义)。

我已经验证、如果我删除 LogSinkUART 实例并将 UART 实例重新创建为普通 UART、UART 的 TX 确实会输出我要求的内容。