This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:"Lua Error"在 Wireshark 中尝试使 Logger (LogSinkUART) 正常工作? (以及如何让 LogSinkUART 转储任何内容)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1637315/cc3551e-lua-error-in-wireshark-trying-to-get-logger-logsinkuart-to-work-and-how-to-get-logsinkuart-to-dump-anything

器件型号: CC3551E
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好!

在尝试通过 LogSinkUART 进行日志记录时、我已经按照工具箱用户指南的 Logger User Guide 中的几个步骤操作:

[C:/ti/simplelink_wifi_toolbox_win_4_1_16/docs/html/WiFi-toolbox/logger_user_guide.html ]

...但当它启动 Wireshark(用于 Windows )(无论我尝试版本 4.6.4、4.0.17 或 3.4.16)时,我得到以下错误:

image.png

(无论我使用的是最新的 Wi-Fi Toolbox v4.1.16、还是旧版 v3.2.21,都会发生这种情况 — Lua 脚本也是相同的...)

有什么提示?

 

话虽如此、我可以使用一些指针来说明如何设置和使用 LogSinkUART、因为只启用 SysConfig 中的 IT 和日志模块似乎不会在 UART 上产生任何内容(甚至一些二进制无意义)。

image.png

我已经验证、如果我删除 LogSinkUART 实例并将 UART 实例重新创建为普通 UART、UART 的 TX 确实会输出我要求的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    记录器用户指南不参考日志接收器 UART。 这是指如何通过 LaunchPad 上的 LOG 引脚从无线核心中的固件收集日志。

    您目前正在从事什么工作? 一旦我更好地了解您的目标、我就可以帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 BLiu。

    谢谢澄清 — 男孩,我觉得愚蠢。  再次阅读文档、我看到 man facepalming 我以前没有注意到该引脚。 明白。

    我正在准备进行漫游测试、因此我想提取核心日志 以查看它们提供的信息类型。

    现在、我已连接到正确的 PIN、我收到了 大量日志消息 Thumbsup

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin。

    不用担心! 很高兴我们能在同一页面上找到。