This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何通过 UART 更新固件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/953594/cc3235modsf-how-to-update-firmware-through-uart

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好  

我的客户正在使用 CC3235MODSF12MOBR。

他正在寻找一种更新固件的方法。
因此、他正在考虑通过 UART 进行远程更新或更新。

如果通过 UART 进行 FW 更新、

1.要访问引导加载程序、他是否应该使用专用的 UART 引脚? 还是可以更改它?

如下面的原理图所示、他正在使用两个 UART。 (用于 MCU 通信(UART1)和软件更新(UART0))

如果可以通过一个 UART 进行函数合并,  请告诉我如何使用它。

谢谢

此致、

Robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    可通过 UART 在模块46 (GPIO1)和47 (GPIO2)的引脚上通过 bootlaoder 进行编程。 引脚编号在 ROM 引导程序处进行硬编码、因此无法更改。 要进入引导加载程序、您需要 更改 SOP 模式(请参阅数据表)重新启动器件。 您可以在 量产线指南中找到其他信息。 包括以下编程选项:Uniflash GUI、Uniflash CLI、嵌入式编程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan

    感谢您的回复。

    我有一些问题。

    是否可以与 MCU CLI 通信以及通过 UART 0 (引脚46、47)进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚46和47处的 UART0是 MCU 上的常规 UART 外设、您可以将其用于任何需要的用途。 例如、我有基于 CC3220MODSF 的硬件、我使用此 UART 在 bootlaoder 进行嵌入式编程、而我运行的代码有两种 UART 模式(二进制专有协议或类似 log 的 CLI)。

    1月