主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
你(们)好
我的客户正在使用 CC3235MODSF12MOBR。
他正在寻找一种更新固件的方法。
因此、他正在考虑通过 UART 进行远程更新或更新。
如果通过 UART 进行 FW 更新、
1.要访问引导加载程序、他是否应该使用专用的 UART 引脚? 还是可以更改它?
如下面的原理图所示、他正在使用两个 UART。 (用于 MCU 通信(UART1)和软件更新(UART0))
如果可以通过一个 UART 进行函数合并, 请告诉我如何使用它。
谢谢
此致、
Robin。