This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL 射频功率值?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965010/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl-rf-power-value

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

射频输出功率测试如下所示。

1. CC3220SF-LAUNCHXL J10 (IPJ)、无线电工具、E4403B 频谱分析仪、50 Ω 天线电缆(100mm)

2.无线电工具设置:2437MHz/1DSSS/Other default,

-频谱分析仪:span =210MHz,BW/VBW=3MHz =>最大值15.7dBm 测量。

-频谱分析仪:span=200MHz,BW/VBW=1MHz =>最大测量值9.5dBm。

------------------------------------------------------------------

1) 1) CC3220SF 数据表显示为18dBm。 如果 BPF+电缆损耗+仪器误差=MAX.1.5dBm、则输出功率应为16.5dBm、但测量值为15.7dBm。 还有其他考虑吗?

2) 2)射频工具设置值相同。 为什么输出值因频谱分析仪跨度值而异?

3) 3)您能否告诉我如何使用射频工具/频谱分析仪设置值来测量数据表中的输出功率值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    我们的器件的偏差为+/- 2dB、此外、您还可以预期电路板上的射频路径会产生1-1.5dB 的损耗、因此该测量结果似乎是一致的。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    然后、 您能回答问题2)~3)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表值是在整个通道上获取的、因此您将需要使用频谱分析仪来测量通道输出功率、从而获取数据表测量值。 由于这些值不同、它与频谱分析仪能够采集的样本数量有关-简而言之、范围越宽、您能够在该范围内获得的点数、 因此、测量值在某种程度上达到平均值-此外、VBW 具有类似的属性。 这就是为什么在您更改每个值时、这些值会有所不同。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。