This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD 与 CC2652R 共存

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, CC2652R, CC2530, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/966470/wl1807mod-wl1807mod-and-cc2652r-coexistence

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件: CC2652RCC2530SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

您好!

我正在使用 WL1807MOD 和 CC2652R 制作一个到 ZigBee/BLE 网关的 WiFi、并想知道如何处理它们之间的共存问题。

我在链接下方找到了一个用户指南表、其中有一节介绍了如何在 WL1807MOD 和 CC2530之间进行布线。

https://www.ti.com/lit/ug/swru423a/swru423a.pdf?ts=1608689232696&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

这是显示如何连接两个器件的屏幕截图。 这4个信号是否可以路由到任何 GPIO、或者是否有用于此目的的特定 GPIO?

由于这是 WL1807MOD 和 CC2530之间的差异、因此它与 WL1807MOD 和 CC2652R 是否相同?

我还在以下链接中找到了应用手册、其中指出 CC26x2平台上没有 Zigbee 和 Thread 共存实施、请帮助确认。

https://www.ti.com/lit/an/swra654a/swra654a.pdf?ts=1608687082978&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我认为 CC2652目前不支持 Zigbee 共存机制、但我已将此线程分配给 Zigbee 组、以便他们可以针对您的问题提供输入。

    请注意、由于假期、我们将延迟回复。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    Michael 是对的、目前没有适用于 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 器件的 Zigbee + WiFi 共存解决方案。  虽然2021年计划进行开发、但未提供确认的发布日期。

    此致、
    Ryan