主题中讨论的其他器件: CC2652R、 CC2530、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
您好!
我正在使用 WL1807MOD 和 CC2652R 制作一个到 ZigBee/BLE 网关的 WiFi、并想知道如何处理它们之间的共存问题。
我在链接下方找到了一个用户指南表、其中有一节介绍了如何在 WL1807MOD 和 CC2530之间进行布线。
这是显示如何连接两个器件的屏幕截图。 这4个信号是否可以路由到任何 GPIO、或者是否有用于此目的的特定 GPIO?
由于这是 WL1807MOD 和 CC2530之间的差异、因此它与 WL1807MOD 和 CC2652R 是否相同?
我还在以下链接中找到了应用手册、其中指出 CC26x2平台上没有 Zigbee 和 Thread 共存实施、请帮助确认。
此致、
Evan