Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD
工具/软件:Linux
在使用 WL1807MOD 器件进行 DFS 测试期间、 雷达信号4和5发生故障。 雷达信号4的概率为35%、而雷达信号5的概率为0%。 在模块中是否有任何调试模式来检查发生了什么?
我们使用驱动程序和固件:
驱动程序版本:OL_R8.a9.22
PHY 固件版本:版本8.2.0.0.240
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eyal、
随附 wlconf 转储和测试结果。 结果与 AU、EU 国家/地区代码相同。 它在11a 模式5260MHz 上进行了测试。
谢谢
BR
Eduard
e2e.ti.com/.../Radar-signal.zip1) 。从您提供的表中可以看出发射频率为5260MHz、但对于测试的偏移频率尚不清楚。 干扰信号是否以相同的中心频率提供?
Ð 因为检测速率非常低、所以我们刚刚对5260MHz 进行了预先测试。
偏移时的检测速率是多少、如所提供的表格 Eyal 中所示? 我们期望看到、由于有内部40MHz 的 BPF、因此您在 TX 频率大约+/-20MHz 之前具有100%的频率。
Ð 我们现在刚刚对带宽20MHz 进行了预先测试、如果您想在更多条件下进行验证、则需要支付测试费用。
2) 2)干扰信号是什么样子的。 您能否提供此功能? 您是否有 Matlab 文件、或许我们可以在其中更仔细地查看信号?
Ð 我们没有 Matlab 文件,但我们已捕获了信号 PICS 信号(Radar SIGNAL .zip)供您参考。
3) 3) 干扰源的功率级别是多少? 您能否提供有关设置的更多详细信息?
Ð 计算出的信号电平为-57dBm、并具有测试配置
4) 4) 如果降低功率级别、您是否看到通过百分比有所提高?
Ð 较低电平的结果并不比以前好。