This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:DFS -未检测到雷达信号

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653756/linux-wl1807mod-dfs---radar-signal-not-detected

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

在使用 WL1807MOD 器件进行 DFS 测试期间、 雷达信号4和5发生故障。 雷达信号4的概率为35%、而雷达信号5的概率为0%。 在模块中是否有任何调试模式来检查发生了什么?

我们使用驱动程序和固件:

驱动程序版本:OL_R8.a9.22

PHY 固件版本:版本8.2.0.0.240

固件已启动(版本8.9.0.0.76)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否确保正确配置了监管域?
    在一个域和另一个域之间有一些不同的雷达、我们会相应地进行检测。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    WiFi 在欧盟条件下进行了测试。

    主机平台 Sitara AM3352BZCZA100

    模块:TI WL1807MODGIMOC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、

    您能否向我们发送您的设备配置(wl18xx-conf.bin 的 wlconf 转储文件)?
    此外、您能否提供用于测试的雷达参数?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    随附 wlconf 转储和测试结果。  结果与 AU、EU 国家/地区代码相同。  它在11a 模式5260MHz 上进行了测试。

    谢谢

    BR

    Eduard

    e2e.ti.com/.../wl1807_5F00_dfs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    作为调试步骤、您能否将带宽限制为20MHz 并查看其是否通过?

    您还能指定您确切提到的规格吗? 您的报告中未提及该问题

    您是否还能与我们为 TI 模块共享的数据和报告类似,并与下表类似?

    此外,相对于 DUT 的频率,雷达的频率是多少?

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、

    是否有此问题的更新? 它是否仍然打开?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、
    它在 BW 20MHz 下进行了测试。 它仍然开放、其他详细信息即将推出。

    谢谢
    BR
    Eduard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/您是否还可以指定您确切提到的规格? 您的报告中未提及该问题。

    • 对于 RCM、遵循 AN-NZS 4268。

    2您是否还能与我们在 TI 模块中共享的数据和报告相似,并与下面的表类似?

    3此外,相对于 DUT 的频率,雷达的频率是多少?

    •  接收器的中心频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    在解决我们的 DFS 问题方面有什么新闻?

    谢谢

    此致

    Eduard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eyal、Rizwan、

    请您查看 Eduard 的回答并帮助我们向前迈进吗?

    谢谢你。

    此致、Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、

    很抱歉、我假设将根据1月29日的 e2e 线程提供更多数据、因为它会提供更多详细信息。

    您是否通过了20MHz 带宽?

    这样、我们就对齐了、您是否按照下面的 wiki 使用了这些指令:

    processors.wiki.ti.com/.../AP_DFS_Master

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有在所有雷达脉冲类型中通过20MHz BW、正如您在上一条评论中的表格中看到的那样。

    BR

    Eduard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、

    我就此咨询了我们的研发团队、我们有一些后续问题/需要的信息:

    1) 1)从您提供的表中可以看出发射频率为5260MHz、但对于测试的偏移频率尚不清楚。 干扰信号是否以相同的中心频率提供? 偏移时的检测速率是多少、如所提供的表格 Eyal 中所示? 我们期望看到、由于有内部40MHz 的 BPF、因此您在 TX 频率大约+/-20MHz 之前具有100%的频率。
    2) 2)干扰信号是什么样子的。 您能否提供此功能? 您是否有 Matlab 文件、我们是否可以更仔细地查看信号?
    3) 3)干扰源的功率级别是多少? 您能否提供有关设置的更多详细信息? 如果您降低功率级别、您是否看到通过百分比有所提高?
    4) 4)我们预计不会出现任何问题、因为最新固件已通过验证、没有问题。 现在、我认为我们需要更详细地考虑设置。 当我们获得更多信息后、我们还可以看到在我们的一侧重现这些信息是否有意义。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、

    我现在要关闭此主题。 如果这仍然是一个问题、请随意重新打开。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFAIK、这是直接处理的。
    关闭此主题。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../Radar-signal.zip1)  。从您提供的表中可以看出发射频率为5260MHz、但对于测试的偏移频率尚不清楚。 干扰信号是否以相同的中心频率提供?

    Ð 因为检测速率非常低、所以我们刚刚对5260MHz 进行了预先测试。

    偏移时的检测速率是多少、如所提供的表格 Eyal 中所示? 我们期望看到、由于有内部40MHz 的 BPF、因此您在 TX 频率大约+/-20MHz 之前具有100%的频率。

    Ð 我们现在刚刚对带宽20MHz 进行了预先测试、如果您想在更多条件下进行验证、则需要支付测试费用。

    2)  2)干扰信号是什么样子的。 您能否提供此功能? 您是否有 Matlab 文件、或许我们可以在其中更仔细地查看信号?

    Ð 我们没有 Matlab 文件,但我们已捕获了信号 PICS 信号(Radar SIGNAL .zip)供您参考。

    3) 3)  干扰源的功率级别是多少? 您能否提供有关设置的更多详细信息?

    Ð 计算出的信号电平为-57dBm、并具有测试配置

    4) 4)  如果降低功率级别、您是否看到通过百分比有所提高?

    Ð 较低电平的结果并不比以前好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    我不清楚您的设置图。 我假设您的 VSG 正在创建雷达测试信号? 然后通过4-1分离器/组合器、端口之间将存在隔离。 这意味着额外的衰减。 此外、我不清楚为什么有2个信号来自主器件、2个信号来自从器件、进入分离器/组合器。  5GHz 信号应该已经通过开关组合、作为 EUT 的一部分(或者我在这里遗漏了什么。 正确设置应如下所示:

    校准程序也如下:

    测试程序应如下所示:

    请帮助验证这一点。

    谢谢、

    Riz